This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:20s应用程序中的Bq34z100-G1查询

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, TPS7A4001, BQSTUDIO, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572085/bq34z100-g1-bq34z100-g1-queries-in-20s-application

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件: TPS7A4001BQSTUDIOBQ34Z100

我在bq34z100-G1中做了一些更改,如下所示:

1.对于TPS7A4001的输入,我现在使用BAT5(Bq34_Vdd),如所附原理图中所示。 此稳压器可以在7.5V-25V输入范围内工作,输出电压为4V,所以我认为这也可以。
这是因为,由于调节器的最大输入电压为100V,接近最大蓄电池电压84V。 在电动机应用中,峰值在100A或更高电流时会很高。 我希望保持安全系数。
您认为还可以吗?


2.同样,在bq34z100-G1的BAT引脚上,MOSFET电路已被移除,简单的分频器网络与跳线设置一起使用,以连接到以下各项之一:BAT5,BAT10,BAT15,BAT20
如果没有MOSFET,将会持续浪费小电流,但这不会产生太大影响,因为该电路仅用于高容量电池。 在当前系统中,我们使用72V/80Ah系统。
是否认为这是可以的,或者可能会影响某些测量精度?


3.在哪里可以找到bq34z100-G1的TRM手册。 我需要填充数据闪存。 我正在使用bqstudio 1.3。52。


4.您是否还可以提供用于为bq34z100-G1制作黄金映像的应用说明。 在E2E论坛上,我找到了slua334b,但这适用于bq20xxx器件。

连接的CKT未完成。 它仅显示完整ckt的一部分。

e2e.ti.com/.../copy.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上移...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1号看起来不错。

    2号酒店应该还可以

    #3:数据表也包括TRM数据。 我正在处理DataFlash配置文档,但它落后于计划。 您现在可以使用bq34z100网站上的一个。

    3$:我没有一个单独的文档覆盖金色文件,但我们正在计划编写一个文档。 此时您可以使用这两个链接获取帮助。