This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2515万HV:设计制表器

Guru**** 2520570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572891/tps92515hv-design-caculator

部件号:TPS9.2515万HV
主题:TPS9.2515万中讨论的其他部件

您好,

我有两个关于TPS9.2515万设计计算器的问题。

(1) Cin_min
在设计计算器中,在 计算结束时,用Excel计算公式将Cin-min乘以5 (2* 2.5)。
这是为什么?
我在数据表中找不到这“5”的信息。

在数据表中,仅计算CIN-MIN=ILED*(1/FSW - toff)/ΔVin -pp。 不乘以5。


(2) Vout闹鬼
有一个Vout闹鬼室,用于闹鬼条件下的R7值。
计算器中的Vout shunted值为0.5V,我无法更改此值。

我们是否应该使用0.5V的电压来进行分流?  
如果是,请告诉我这个原因。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    我与开发工具的人员进行了交谈。 要回答您的问题:

    1.将其乘以2.5 ,以确保其满足最小电容要求,即使考虑了电容器容差,温度范围和偏压导致的电容下降。 他乘以另外2,只是为了获得额外的利润。 实际上,您拥有的通常越多,越好,如果您正在执行任何形式的PWM调光,我会亲自将该工具给您的值乘以至少2或3倍。

    2.这是他的疏忽,他意外地把那个牢房锁了起来。 您可以使用密码“TPS9.2515万”(无引号)取消对工作表的保护,然后输入您自己的值。 Vshunt应该是分流FET RDS (接通)乘以输出电流。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Clint:

    感谢您的回复。
    我还有其他关于设计计算器的问题。

    为什么Excel工作表上有隐藏线30到33?
    需要确认的参数(如ILpkpk和toff)将被隐藏。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    计算器开发人员说,这只是为了简化事情,确保有人不会意外地用手动输入替换公式。 您只需取消隐藏它们,但请注意不要意外覆盖和等式。

    此致,

    彩色