This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.9037万:一些问题

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572971/tps659037-some-questions

部件号:TPS65.9037万

大家好,

我有两个关于TPS65.9037万的问题。

1.关于电源序列中LDOVRTC的输出定时。
 我无法确定LDOVRTC输出计时,
 请告诉我时间安排。

TPS65.9037万具有OSC16MIN和OSC16OUT。
  如果我们不使用16MHz晶体,电源顺序电路是否正常工作?

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho,您好!

    1. VRTC始终处于打开状态,因此它将出现VCC (减去部分压降),并且只要将VCC提供给PMIC,它就始终处于打开状态。

    2.是否需要晶体由OTP定义。  对于TPS659.0376万和TPS659.0377万,OSC16M_CFG位为0,这意味着器件需要晶体。  有关 详细信息,请参阅数据表的6.2 .2.9 部分。  如果将设备配置为使用晶体,并且没有将晶体连接至PMIC,则设备可能无法正常运行。

    此致,
    卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karl San

    感谢您的快速响应。

    我了解 VRTC输出。

    但我 无法理解以下内容。
    该器件有16MHz的振荡器,所以 如果外部晶体 没有连接到PMIC,我认为它 可以 正常工作。
    因此,请告诉我为什么它可能不能正常运行的详细原因,抱歉。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    关于振荡器,振荡器块由OTP启用,并期望一个正弦波输入(由晶体产生)。 在振荡器模块中,此输入通过直流阻塞电容器。 如果没有提供晶体,则内部振荡器节点是浮动的(由于串联电容器),因此PMIC看到的输入未定义。 此浮动节点可以接收噪音,PMIC可以看到一些随机频率。

    在最坏的情况下,PMIC将看到随机噪音并将其解释为时钟,这可能会导致PMIC出现问题,包括突然重置。

    此致,
    卡尔