This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带电源通道的电池管理系统

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573116/battery-management-system-with-power-path

主题中讨论的其他部件:BQ2.461万BQ2.4617万BQ2.4616万BQ2.4618万BQ2.46万

您好!

我需要开发具有电源路径的电池管理系统。 当主电源存在时,系统由主电源供电,并且电池正在充电。 主电源关闭时,系统将由电池供电。 系统的最大电流为4.5A,平均电流为2.5A。

电池:3.7V 1万-8000 mAh8000 mAh锂离子电池,标准充电0.5 C,快速充电0.5 C

请您推荐充电器芯片(它是理想的独立设备,不带控制接口),以及此系统的电源路径。

感谢您提供任何信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在TI论坛上发表文章。

    有多种充电器可用于您的应用。

    我将向您展示如何使用TI.com缩小选择范围。

     

    转至我们网站上的电池充电器IC部分。

     

    TI主页 > 电源管理 > 电池管理产品 >电池充电器IC

    http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/battery-charger-ic-products.page

     

    在特殊功能下,选择电源路径。

    0.5C时1万mAhr = 5安培充电率。

    这必须使用开关充电器完成,线性会产生太多热量。

    因此,在"充电电流"下方的>=框中输入5。

    然后查看19个部分。

     

    出现几个选项,前几个是SMBus控制。

    首款独立充电器是BQ2.461万。

    BQ2461x充电器有多个成员可以工作。

    bq2.46万 BQ2.461万 BQ2.4616万 BQ2.4617万 BQ2.4618万

     

    这些都是同步降压充电器,电源路径,5-24Vin或5-28Vin。

     

     

    有一个用于这些的评估模块EVM。

    BQ2.461万 = http://www.ti.com/tool/bq2.461万evm

     

    这是否有助于您选择设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点,您可以选择带AND限定符的独立充电器,只看到不需要通信的独立充电器。

    BQ2.461万 -具有5V–28V VCC输入的独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器

    BQ2.4617万 -具有5V–24V VCC输入的独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器

    bq2.46万 -独立同步开关模式充电控制器

    BQ2.4616万 - JEITA兼容独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器

    BQ2.4618万 -独立USB友好同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器