This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.589万:有关bq2.589万的3个问题

Guru**** 2457780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572070/bq25890-3-questions-on-bq25890

部件号:BQ2.589万
在“Thread:(线程:)”, BQ2.5898万BQ2.5898万D中讨论的其它部件

TI专家,您好!

    我的问题是:

    问题1. bq2.589万和bq2.589万H之间有何区别?

        它们有不同的数据表,但我没有发现两个芯片之间的差异。

    问题2.  除最大充电电流外,bq2.589万和bq2.5898万之间的其他差异是什么?

        bq2.589万具有5A充电电流,bq2.5898万具有4A充电电流。 除了这一点,没有什么区别?

    问题3. 建议使用什么开关来使用"DSEL"信号切换D+和D-。

        因为我想在设备插入PC USB时使用USB进行通信和充电。

    问题4: 是否有任何其他解决方案将D+/D-交换机集成到芯片中?

    谢谢你。

弗兰克

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于1, bq2.589万H中与bq2.589万相比的新功能或改进功能  

    • 主机可控制的D+/D-电压 输出 电平,允许主机软件与QC 3.0 适配器进行通信,并在OTG模式期间提供输出
    • 如果检测到CDP,DSEL会保持为高
    • 可以通过I2C启用或禁用12V高电压信号交换

    关于2, bq2.5898万中与bq2.589万相比的新功能或改进的功能

    •提高效率
    •在OTG模式下,支持电池电压低至2.5V
    •可以通过I2C启用或禁用12V高电压信号交换
    •增加了电池遥控感应
    •PFM模式可通过I2C启用或禁用
    •更快的ACov响应时间
    •可编程D+/D-电压(bq2.5898万D)
    •增加了30mA VOK (5V)信号(bq2.5898万)
    关于3,EVM上使用的交换机是TS3USB221ARSER。
    关于4,我不知道有任何其他集成了USB开关的充电器。  我有几个客户不使用该开关,因为在VBUS通电2秒后充电器不使用D+/D-线路,除非主机发送I2C命令来执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff %20F,您好!


      非常感谢。
      是否可以提供完整的bq2.5898万数据表?
      我从TI网站下载的文件只有8页。 它甚至没有针图地图。
      谢谢你。


    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    如果您单击链接(. )在产品页面的特殊备注下,您将被重定向到请求页面。  您应收到一封包含新链接的电子邮件,以便在24小时或更短时间内下载数据表。  我们喜欢跟踪谁正在获取数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jeff:

      谢谢你。

      但您提供给我的链接无法打开。 你能再写一次吗?

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    如果您访问 www.ti.com/product/bq2.5898万 ,您可以 单击"特别备注:

    特别说明

    要请求完整的数据表或其他设计资源: 请求BQ2.5898万