This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2.8025万:UC2.8025万_是否可以使用高电流生成高压?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573245/uc28025-uc28025_generating-high-voltage-with-high-current-is-possible-or-not

部件号:UC2.8025万

您好,

我想为我的一个项目生成以下提及的输出。

VIN (最小值) - 28V

输出电压   -1 - 80V

输出电压   - 120V

80V和120V所需的连续电流为10A。   UC2.8025万能否实现此规范。 如果不可能,请告诉我一些替代件号。

等待您的宝贵回复。

谢谢

Prajeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prajeesh

    感谢您对TI的关注。 为了更好地回答问题,您可以提供更多信息吗?:

    1)对于2000W的最大连续功率,80V输出电流是否为10A,120V输出电流是否为10A?

    2)您考虑采用哪种拓扑? 这是具有外部FET的控制器,因此拓扑选择和规格将决定实际的功率能力。

    3)您的最大输入电压是多少?

    感谢您的考虑。 我期待着在这些细节方面为您提供帮助。

    此致

    John