This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.403万:带当前监视器的LMR1.403万

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573265/lmr14030-lmr14030-with-current-monitor

部件号:LMR1.403万
主题:LM2.5117万中讨论的其他部件

尊敬的先生  

我们要求使用直流/直流降压和电流监视器  

输入电压范围为9~36V,输出电压=5V/,输出电压小于2A

有任何解决方案可以做到,并且有当前的监视器(如LM2.5117万 CM)

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为LM2.5117万应该能够满足您的要求。 我们的大多数部件没有模拟电流监视器引脚。 如果您想使用LMR1.403万进行此操作,则必须使用额外的电流感应IC (Opamp)进行此操作

    谢谢
    -Arief