This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A6350-Q1:下拉电阻值

Guru**** 2460500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573229/tps7a6350-q1-pull-down-resistor-value

部件号:TPS7A6350-Q1

您好~使用TPS7A6350的客户,他们希望精确设计外部电路。

在数据表中,启用引脚具有内部下拉功能,但没有电阻值,所以请告诉我启用引脚的下拉电阻值?

另外,启用引脚的Iih和IIL的值是什么? (Iih:高电平输入电流,iil:低电平输入电流)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin-Suk:

    我必须咨询我们的团队才能回答。 希望明天就能到来。

    此致,

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin-Suk:

    当EN>4.6V时,IEN=8uA;当EN<4.6V时,IEN与Ven成比例,内部电阻约为500K。

    此致,
    Jason Liu