This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.3625万-Q1:LM5.3625万-Q1绝对电压范围超过。 是否存在此问题?

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572931/lm53625-q1-lm53625-q1-absolute-voltage-range-over-is-this-problem

部件号:LM5.3625万-Q1

尊敬的支持成员:

我的客户创建了LM5.3625万-Q1样板。

规格条件
VIN:12V~33V
输出电压:6.5V
输出:1.2V

我有两个问题。


问题1
数据表描述SW至PGND绝对电压为-0.3V至VIN+0.3V。

已创建的样板的客户测量,
VIN=12V外壳,开关至PGND为-0.24V。
VIN=33V外壳,开关至PGND为-0.6V。


VIN=33V外壳,
绝对电压范围超过。

此VIN=33V是否是问题所在?

问题2
数据表描述CBOOT至SW绝对电压为-0.3V至3.6V。


已创建的样板的客户测量,
VIN=12V外壳,CBOOT至SW为3V。
VIN=33V案例,CBOOT至SW为4.48V。

VIN=33V外壳,
绝对电压范围超过。

此VIN=33V是否是问题所在?

祝您一切顺利。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能对LM5.3625万-Q1做出任何具体建议,但我可以作一般性评论。  对于我直接支持的其他设备,这些类型的问题偶尔会出现。  引脚绝对最大额定值是基于工艺规格的直流长期额定值。  在切换电源等实际应用中,由于快速切换以及组件和印刷电路板轨迹中不可避免的寄生性(可能超过这些直流限值),始终会出现瞬态电压。  我们的许多数据表都具有瞬态技术指标,例如"SW至PGND绝对电压为3V至VIN+1V,10 nsec瞬态"。  LM5.3625万-Q1是一款相对较新的设备。  我感到惊讶的是,他们没有包括一个临时的规范来涵盖这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的JohnTucker

    非常感谢您的回复。

    如果开关至PGND为绝对电压瞬态时间范围,
    有什么对策?


    问题2怎么样?
    是否存在CBOOT至SW绝对电压瞬态时间?


    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于特定PIN的最大评级,我想在之前的回复中添加一些详细信息。

    如果您在数据表中查看带有注释的数据表,则会出现以下语句

    '此针脚上的电压低于PGND 2 V,高于VIN 2 V,且占空比为≤0.01 % 时,电压可达≤200 ns '

    因此,短暂瞬变不应导致部件损坏。

    对于CBOOT和SW引脚之间的电压,建议将此电压保持在<=3.6V。 此引脚应与470nF电容器分离,板布局至关重要。 将电容器放置在尽可能靠近IC的位置,并使回路尽可能小。 此外,还可以将小电阻器(2 - 3欧姆)与Cboot串联,以尽量减少此引脚上的电位过冲。

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brani Dubocanin:


    非常感谢您的回复。


    我向客户询问了其他测量项目。
    我将确认测量波形。

    我会对结果进行反馈。

    祝您一切顺利。

    Bob Lee。