This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.528万:需要部件建议

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573230/tps65280-need-part-reccomendation

部件号:TPS6.528万
主题中讨论的其他部件:TPS5.4527万

您好,

我希望使用电池组为ODROID XU4供电。
我正在查看下面的电池(1350mAh 2单元/2S 7.4V),我相信ODROID在4A时需要4V。 您是否会推荐小型整流器? 我当时正研究降压转换器,但我不知道哪一个最有意义,或哪一个是最好的产品。




谢谢!

David