This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:使用5.3V/0.85A太阳能输入

Guru**** 2464530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572986/bq25895-using-5-3v-0-85a-solar-power-input

部件号:BQ2.5895万

您好,先生,

如果BQ2.5895万使用5.3V/0.85A太阳能输入,此电源只有电源和接地,我只需要将D+/D-连接在一起,让它始终识别5V/1A输入,对吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:

    如果D+/D-短路,bq2.5895万上的D+/D-检测将检测作为DCP的连接,并将输入电流限制设置为3.25A。 这将允许设备使用输入的全部0.85A电流。

    话虽如此,如果您要将输入电流限制限制为1A,您也可以遵循以下两个选项:

    • 检测D+/D-后,您可以使用主机将输入电流限制更改为1A。
    • 设置Ilim电阻器,将输入电流限制固定为1A。 360欧姆电阻器会将输入电流限制设为1A。 请注意,这是假设在D+/D-检测后,输入电流限制最初设置为3.25A,因为实际输入电流限制是  Ilim设置和寄存器设置之间的最低值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,

    bq2895具有ICO功能,可用于实现最大功率点跟踪。 发生ICO事件时,VBUS被下拉至VINDPM,实际输入电流= IDPM_Lim,而不是IIN_Lim (假设Ilim电阻高于任意一个)。 您可以编写一个简单的回路,以查找面板的最大功率点电压(最理想的VINDPM最有可能在VINDPM的0.75 -0.85 之间,而不是固定的VINDPM之间)(即它提供最大电流的电压)。 请记住,当蓄电池电压过低时,ICO需要至少500mA的输入电流才能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    明白了,感谢您的回复。