This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.594万:关于漏电流的思考方式

Guru**** 2767015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573066/tps25940-about-way-of-thinking-for-leak-current

部件号:TPS2.594万

请告诉我下面的最大泄漏电流的确定。  

①Datasheet第6页描述了输出泄漏电流,但有两种方式:源和汇。

应参考哪个规格?

②For例如,源电流为2μA~2μA Ω,最大泄漏电流为4μA Ω,是否正确?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    我将把它移到合适的论坛。

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    如果输出处没有电压(Vout=0),则最大泄漏变化为4μA Ω。
    如果总线在输出电压下通电,且此设备处于禁用状态,则最大泄漏为20μA Ω。

    您能否向我们提供有关您的应用程序使用案例的一些信息,以确认两者的价值

    此致,
    Rakesh