This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.595万:VIO1.8V电流限制

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572703/tps65950-vio1-8v-current-limit

部件号:TPS6.595万

你好,团队成员

我作为FAE支持日本客户,请给我一些建议。

TPS6.595万 VIO1.8V用于客户的应用中,但在启动过程中,由于浪涌电流,此电流达到电流限制两次。 (他们说先打1A,然后打1.4A。)这种行为是不是真的?

如果启动时达到电流限制,是否存在任何问题? 请告诉我当前的限制类型,如锁扣,打嗝或其他限制。

此致,

Naoki Yada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki,
    请检查VIO输出电容器值。 该值应约为10uF。

    此导轨上是否有任何其他电容器?

    我将检查当前的限值保护方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki,
    电流模式控制按周期进行电流限制。 启动模式限制占空比以限制电流,因为电容器电压从零开始并上升到工作电压。 如果输出电容器的值高于指定值,则在电容器完全充电之前,占空比将达到正常控制,随着电压继续升高,您将看到电流跳转。
    这在启动时是正常的,尤其是当输出电容增加到超过指定限值时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varney-San,

    非常感谢,这对我们很有帮助!