This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.6006万:当VIN浮动时,我们是否可以将5V连接到VOUT?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572327/lmr16006-can-we-have-5v-connected-to-vout-when-vin-is-floating

部件号:LMR1.6006万

我们的应用程序可以通过两个电源提供VOUT=5V电源(但一次只能有一个电源,通过跳线选择)。 如果我们从其他电源供电5 V,LMR1.6006万的输出是否可以保持连接到此5V (VIN至LMR1.6005万的电压为浮动),或者我们需要断开它,因为LMR1.6006万输出中的泄漏电流会对其造成损害?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ales:

    您是否有电路示意图? 这是二极管还是配置? 似乎您已经有跳线可以断开一个电源与另一个电源的连接。  

    我想说,当您有另一个电源时,您将断开LMR1.6006万,因为如果LMR1.6006万的输入没有VIN,来自另一个电源的另一个5V电源将通过电感器和高侧FET反馈到LMR1.6006万的VIN中。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果存在来自特尔电源的5V电压,则LMR1.6006万的VIN为浮动(仅通过输入电容器连接至GND)。  我的浏览器有一些问题,如果我成功,我会附上示意图。 但是,如果LMR1.6006万的输入未连接到任何电位, 我假设进入LMR1.6006万的电流不会损坏它? 或者,其内部结构使通过高压侧开关(或低压侧开关,如果打开)的电流会对其内部造成损坏吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为这取决于您如何连接SHDN针脚。 它是否连接到VIN? 如果是,则该部件将启动并尝试调节输出。  

    如果没有,则我认为该部件处于关闭模式,因此不会发生切换,也不会有电流流动。

    您可能还需要考虑此零件  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 情况对我来说很清楚,我们将添加额外的MOSFET以断开输出。 我也喜欢您关于Or - ing的建议,在我们的情况下,无需使用 -我们将尽量保持简单...