This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:充电器部分存在问题

Guru**** 2539160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572957/bq40z60-issue-with-charger-section

部件号:BQ40Z60

最近,我设计了一个多层PCB,带有参考原理图。 电路放电工作正常。 但是,我在充电器部分遇到了严重问题。

在开始之前,我校准了仪表,对默认固件进行了编程并更新了化学成分。

电池配置:每包3s1p 2600mAh电池。

当充电器启用时(充电器电流在1000-1500mA范围1500范围内),从适配器中提取的电流为零或极少。 XCHG,XDSG,TCA,TDA和CF位定期切换。

当我将充电器电流降低到300mA时,它正在充电,但使用不同的值(180mA)

当我将其设置为500mA时,它正在以200mA的电流充电

如果适配器电压降低到比电池电压高3V左右,切换xchg,XDSG,TCA,TDA位时,再次出现充电错误,出现这种情况时,窗口左下角将显示以下红色消息-"与设备通信超时或意外响应"。 "数据包cheksum不匹配"

以前我试过2层电路板中的电路,没有遇到这种问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更奇怪的是,当我单击CHARGE_EN命令禁用充电器时,电流会变为零并持续1秒钟,然后它会再次自动启用充电器。 我无法禁用充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用可拆卸的包装,并且已将相关跳线放置到位。 即使这样,PRES位也会切换,这就是为什么我认为XDSG和xchg是设置的。 我在操作过程中实际检查了导通性。 它在物理上显示为短,但是在软件中,PRES位正在连续切换
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来像是一个接地参考问题。 您能否为布局提供原理图和光绘,我可以查看它们以了解潜在问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Thomas:

    请告诉我您的电子邮件ID,以便我可以将文档私下发送给您吗? 电子邮件比公共域更可取,更舒适。 我也向您发送了连接请求。

    静脉