This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.403万-Q1:CISPR25

Guru**** 2465240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572852/lmr14030-q1-cispr25

部件号:LMR1.403万-Q1
主题中讨论的其他部件: LMR1.405万

您好,

我收到了客户的以下问题。

使用LMR1.403万-Q1的应用程序是否通过了CSPR25?

如果有,您是否可以与非SS共享噪音数据?

我在以下线程中找到了数据和SS。

https://e2e.ti.com/support/power_management/simple_switcher/f/858/t/52.5099万

如有需要,请联系我(kuramochi@fujiele.co.jp)。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    我相信LMR1.403万-Q1的性能与LMR1.405万相似或更好。 只需确保它是一个扩频选项

    谢谢
    -Arief