This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4202万:无法使用负载电阻器从芯片中获取任何电流,但3.3 VDC输出无负载条件

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571999/tps54202-not-able-to-draw-any-current-from-the-chip-with-a-load-resistor-but-no-load-conditions-are-3-3-vdc-output

部件号:TPS5.4202万

你能试一下这个芯片吗? 我尝试使用带有支持电路的中断板进行试验,并且能够获得3.3 VDC输出。 但是,当我在输出上放置一个负载电阻器以绘制1.5 A时,我根本无法绘制任何电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么类型的试验电路板? 是否使用点对点布线? 通常,如果您希望消耗任何输出电流,则需要一个具有适当轨迹宽度,铜填充和接地平面的专用印刷电路板。 有关布局详细信息,请参见数据表图31和EVM用户指南图15和16。
    www.ti.com/.../tps5.4202万
    www.ti.com/.../slvuap3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只使用一个标准的无焊接试验电路板。 我注意到,当将负载连接到输出并通过示波器查看信号时,输出电压降至约300 mV。 连接电流表时,我测量的是无电流。 因此,图纸电流确实取决于IC的布局并支持电路格式,与数据表中的建议相对应?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题不时出现。 虽然在试验电路板上创建开关电源的原型并非不可能,但在这里发布的每个人都遇到了类似您的问题。 您可能需要考虑购买官方EVM:

    www.ti.com/.../tps5.4202万evm-716

    该PCB可以正常工作,您可以根据您的电路要求进行修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是好奇,EVM上输出电阻网络电阻器的额定功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否询问有关反馈电阻分压器的信息? 我们通常使用1 % 0.1 W电阻器。