This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:充电百分比在1小时后降至0

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQSTUDIO, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571803/bq78z100-charge-percent-dives-to-0-after-1-hour

部件号:BQ78Z100
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOBQ28Z610

大家好,我正在使用具有Samsung 1.865万 Lion电池的bq78z100的双芯配置。  电池组的总容量为1.04万mAh,通常需要5小时才能充电至大约8.343V。  当以1A速率放电时,GG在8.1V电压下约一小时后读取0 % Charge (电荷)。  在关闭电源之前,电池组仍将再供电9小时。  它已经经历了两次学习周期。  有什么建议?

感谢youe2e.ti.com/.../BatteryFlashSettings_5F00_csv.txt

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yan:

    否,您尚未完成学习周期。 您附加的文件显示更新状态为04,这意味着您尚未完成学习。 更新状态应为06,0e。这将由仪表更改。 学习失败的可能原因可能是 错误的学习ID。  您是否为您的电池确定了正确的CHEM ID? 您是否查看过此应用说明:  

    谢谢  

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复Onyx。  我有另一个电池组,更新状态为5。  我已经循环了两次,但可能我的放电率太低。  我会将其充电并以更高的速率重新放电,看看是否有帮助。

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx,

    您能否查看此文件,看看您是否发现了Ra表从未更新的原因。  此电池已循环6次。  我认为放电速度太慢,但我想知道csv文件是否有任何线索。

    谢谢你。

    Yane2e.ti.com/.../bq78z100_5F00_6_5F00_cycles_5F00_csv.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您按照应用手册中的说明操作,您一定会完成学习。 要注意的主要事项:
    -确保将您的设计容量设置为电池的容量
    -确保放电速率介于c/5和c/10之间。 我建议c/7。
    -确保充电后休息2小时,放电后休息5小时。
    确保已设置FC标志。 这意味着您必须将充电器的锥形电流设置为小于量规中编程的锥形电流。
    确保已启用。 在该仪表上单击两次启用将关闭阻抗轨道。
    -您是否正确选择了您的chem id。

    请回答这些问题,如果学习仍然失败,我将查看您的日志。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    化学设置不正确,但我无法在气量表中写入新化学。 目前,化学设置为1210,但我正在使用的细胞是2077 (三星ICR1.865万)。 当我尝试更新化学时,我收到错误消息:"firmware version in bcfgx does not match firmware version of connected device (bcfgx中的固件版本与所连接设备的固件版本不匹配)"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要将设备更新为最新的固件版本4,并且需要更新bqstudio的config文件夹中的bqz,以便可以对正确的chem进行编程。 我将向您发送朋友邀请,邀请您提供有关如何获取固件的说明。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx,我更新到最新的FW,并能够将化学设置为2077:Samsung ICR 1.865万。

    但是,在放电后,我为电池充电超过5小时,但FC状态从未设置。  我看到我的产品锥面中使用的电池充电器的电流达到200mA,然后停止充电。  我已将退出电流设置为300mA,chg电流设置为500ms,DSG电流设置为500mA。  FC阈值电压为4.05V,我看到电池电压达到4.15V。  仍未设置FC位。  有什么想法会导致这种情况?

    谢谢你。

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yan:

    您需要将数据闪存中的锥形电流设置为小于 500mA的值,因为您的充电在大约200mA时停止充电。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx:

    我仍然无法设置FC。 我最新的测试将锥形电流设置为500mA。 此外,我意识到我没有正确解释CHG和DSG电流,并将其恢复为接近默认设置:DSG电流= 100mA,Chg电流= 50mA和退出电流= 10mA。

    我使用串行端口来输出平均电流,并注意到电流下降到1500秒以下。 这超过了连续2个40个周期的条件。 对于FC为何未能做好准备,您是否还有其他想法? 我目前依赖有效的费用终止(或主要费用终止)来确定运营中心。 如果我设置了FCSetV标志并使用电压触发FC状态,是否有任何缺点?

    此外,我想进一步了解学习周期:

    TI表中列出了我正在使用的单元格。 如果我输入TI在表中提供的chem ID,包装是否仍需要学习周期? 换言之,在没有学习周期的情况下,仪表是否应该获得一些结果(5 % 准确度)?
    -如果需要学习周期,那么您是要求在每个包装上完成学习周期,还是仅在一个包装上完成学习周期,然后将其复制到生产包装中?
    -在现场正常使用我们的产品期间,是否更新了OCV表和电阻表。 换言之,如果我们将TI的标准CHEM ID放入我们的包装中,那么在现场测量仪的精度是否会提高“学习”? (我希望避开学习周期,让学习周期自然发生)
    -是否必须达到术语"电压"才能完成学习周期?
    -通常电池的最小电压(终端电压)为3V。 执行记忆周期时,将端接电压设置为3.5V是否有任何缺点。 在我的应用程序中,只要电压降至3.5V,我就会关闭产品的固件电源。

    Yan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yan:
    我仍然无法设置FC。 我最新的测试将锥形电流设置为500mA。 此外,我意识到我没有正确解释CHG和DSG电流,并将其恢复为接近默认设置:DSG电流= 100mA,Chg电流= 50mA和退出电流= 10mA。



    我使用串行端口来输出平均电流,并注意到电流下降到1500秒以下。 这超过了连续2个40个周期的条件。 对于FC为何未能做好准备,您是否还有其他想法? 我目前依赖有效的费用终止(或主要费用终止)来确定运营中心。 如果我设置了FCSetV标志并使用电压触发FC状态,是否有任何缺点?
    OA:您能否发送gg文件和日志文件以供进一步调查

    此外,我想进一步了解学习周期:

    TI表中列出了我正在使用的单元格。 如果我输入TI在表中提供的chem ID,包装是否仍需要学习周期? 换言之,在没有学习周期的情况下,仪表是否应该获得一些结果(5 % 准确度)?
    是的。 如果启用阻抗跟踪,您将获得一些相当准确的结果。
    -如果需要学习周期,那么您是要求在每个包装上完成学习周期,还是仅在一个包装上完成学习周期,然后将其复制到生产包装中?
    OA:仅复制一个包装并复制到生产包装中
    -在现场正常使用我们的产品期间,是否更新了OCV表和电阻表。 换言之,如果我们将TI的标准CHEM ID放入我们的包装中,那么在现场测量仪的精度是否会提高“学习”? (我希望避开学习周期,让学习周期自然发生)
    OA:在文件中更新jusr电阻表。 仪表在现场持续学习,但由于制造商在电池生产过程中的差异,因此必须完成学习周期
    -是否必须达到术语"电压"才能完成学习周期?

    OA:是的,您需要90 % 通过设计容量的处理。 为了达到建议在首次学习(优化周期)期间执行的目标
    -通常电池的最小电压(终端电压)为3V。 执行记忆周期时,将端接电压设置为3.5V是否有任何缺点。 在我的应用程序中,只要电压降至3.5V,我就会关闭产品的固件电源。
    OA:是的,将其设置为3.5 可能会导致您不符合90 % 通过的设计容量收费。 学习周期完成后,您可以在对多个装置进行编程之前,将术语电压调高。


    Yan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    我已附加gg文件。  

    此外,我还想了解更多有关在不执行学习周期的情况下使用气表的信息。  我是否只对化学编程并启用阻抗跟踪?  是否必须手动将“Update Status”(更新状态)设置为6? 换言之,如何使用化学文件中的设置?

    谢谢你。

    -Yan

    e2e.ti.com/.../bq78z100_5F00_taper500ma_5F00_gg_5F00_csv.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不建议在未执行学习周期的情况下使用量表。 学习周期的程序非常简单,如学习周期应用手册中所示,最多需要2天时间完成。 我们将检查您的文件,了解为何无法设置fc。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yan
    我们还需要显示FC未设置的日志文件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,在对数据闪存进行这些更改(如锥形电流等)后,您需要发送重置(0x41)命令,以便在RAM中更新这些参数,否则您将无法获得FC集。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx,

    我不知道在更改参数后需要应用重置。  重置有什么作用?  它是否还会清除仪表存储在其历史记录中的所有阻抗跟踪数据?  我是否需要在每次更改参数时发出重置?

    我已附加固件记录的日志(数据每秒采样一次)。  我不确定您需要哪些其他信息,或者是否有bqstudio日志。  我还查看了充电完成后使用bqstudio的电池,FC位为绿色-红色表示位已设置。

    e2e.ti.com/.../battery_5F00_charge_5F00_csv.txt

    -Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有发送重置命令,则会解释这一点,因为我查看了您的gg文件,它显示只要您的充电器像您所说的那样以200mA终止充电,您的设置就正确无误。 重置命令不会清除阻抗磁道。 它只是重新初始化参数。 它将df参数加载到ram中。每当您更改数据刷新时,必须发送reset命令。 在发送重置命令后重新执行测试,并确保记录日志。 我认为这次你应该设置fc。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx,假设运营中心已设置好,我可以执行学习周期? 如何使用所学习到的蓄电池的数据对新蓄电池进行编程? 我是否导出.gg文件并导入到新电池,然后将更新状态设置为6? 我是否需要为每个新电池重新编程化学成分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您导出了一个srec。这是您在多个装置上设定的程序。您是否查看过此应用程序说明? 您不需要对化学进行编程,因为srec包含整个固件

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx,

    您是否向我指出了正确的应用手册? 以上链接指向学习周期应用程序备注。 我已经查看了该应用程序便笺,但没有关于如何生成srec的任何内容。

    谢谢。

    -Yan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请观看以下页面中的视频如何使用bq28z610 EVM
    www.ti.com/.../support
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx,所以我终于找到了我的电池组的问题-"容量增益"设置不正确。  我的硬件工程师决定使用0.003 欧姆感应电阻器,而不是默认的0.001 欧姆电阻器。  当我完成校准程序时,我测量了正确的值,并将CC Gain (CC增益)设置为3.536 (已启用),从而能够获得准确的电流读数。  从技术参考手册(slub63a.pdf)第54页:

    "容量增益= CC增益´29.8261万.6178</xmt-block>6178 "

    容量增益值应为105.4653万。  该值在技术参考第88页所述的容量增益范围内:

    14.2 2电流

    类子类名称类型最小最大默认描述

    校准电流CC增益F4 1.00E–001 4.00E+000 3.5.8422万 Coulomb计数器增益

    校准电流容量增益F4 2.98E+004 1.19E+006 10.6903万.5 容量增益

    但是,bqstudio完全采用另一个数字:

    直到现在,我才意识 到bqstudio没有使用105.4653万,并且一直使用1.036 的默认值。  因此,电池的容量不是1.04万毫安,而是3.01万毫安时的Qmax。  通过将容量增益更改为3.108 ,我可以获得FC设置,并且电量百分比现在可以很好地跟踪实际电池容量。

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您更换感应电阻器,则始终需要重新校准电流测量值。 校准例行程序负责这些值。 如果没有校准,您应该已经看到您的电流测量不准确。 很高兴你发现了它。
    谢谢
    Onyx