This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.985万-Q1:模制PCB -对器件产生热冲击

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573101/tps79850-q1-over-molding-pcb---heat-shock-to-device

部件号:TPS7.985万-Q1

大家好,

TPS7.985万-Q1位于需要使用低压(LP) PA 641 Technomelt覆盖模制的PCB上。  从环境温度上升到数百度的时间不超过10秒。

问题是,设备的内部结构是否会受到影响?  如果是,您可以衡量可能的故障模式,以及是否提供任何解决方案。

我不关心焊料回流和/或部件移动,只关心部件本身及其内部工作情况。  材料喷射温度为210至240°C (410至464°F)。 散热配置文件如下..

在此过程中,部件将不会打开。 我知道150°C的存储温度规格,但由于这仅为10秒,我想知道会产生什么影响。

期待您的反馈。

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared,

    请注意,此设备的峰值焊接温度为260C (可在产品文件夹的质量选项卡上找到)。 正如以下应用报告中所述,分类回流曲线允许在焊接峰值温度的5C范围内30秒。 只要您的LDO在此过程中没有打开,您就应该可以。

    www.ti.com/.../snoa550e.pdf

    非常恭敬,
    Ryan