This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3.3063万A:当设计为降压转换器时,设备未通过FCC传导辐射测试

Guru**** 2797955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572020/mc33063a-device-fails-fcc-conducted-emissions-test-when-designed-as-a-buck-converter

部件号:MC3.3063万A

您好,

我想知道是否有任何应用说明或参考设计,使用降压配置中的MC3.3063万A芯片将24VDC调节为12VDC。

我们正在测试我们的设计,对于低于1MHz的信号,电路未通过传导发射测试。

我附上了我们的示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jason:

    此设备有一个应用说明,但遗憾的是,它没有讨论辐射发射:
    www.ti.com/.../slva252b.pdf

    您的输出切换波形是什么样子的? 电感器是否具有非常大的电流波纹?
    另外一个潜在的问题是,如果设备在非连续传导模式下工作,当电感器电流变为0时,这通常会导致大波纹。

    最佳,
    Michael