This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:测量参数计算器

Guru**** 2465220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573042/bq34z100-g1-gauging-parameter-calculator

部件号:BQ34Z100-G1

我目前正在尝试将化学标识与铅酸蓄电池"Deke 1031 PMF"匹配。

我按照"化学品ID选择工具简单指南(GPC)"(SLVA725)的建议记录了所有数据。

很遗憾,上传网站 https://www.ti.com/powercalculator/docs/gpc/gpcUpload.tsp 工作正常。 联系支持人员后,他们建议我在此处发布信息,以查看是否有任何产品工程师可以帮助我解决问题(尚未确定预期时间表)。

下面是我提供给上传site.e2e.ti.com/.../GPC.zip的zip文件

感谢任何能提供帮助的人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,现在可以修复GPC工具。
    谢谢。

    此致,
    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    系统重新联机。 现在我不断得到响应“精确度错误:偏差太高,很可能是由于数据异常造成的。 "我知道他们想要1 mA和1 MV的精确度。 问题是在我工作的范围内没有太多分辨率。 是否有其他方法匹配此化学标识。 我正在考虑尝试使用平滑滤波器,只是为了提供更多分辨率的外观,但我希望获得更好的解决方案。