This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:无负载转换器加热

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573090/lm5175-no-load-converter-heating

部件号:LM5175

17-28 V输入至27.5 V输出4开关降压-升压。

24 V英寸 500 KHz。 空载

LM5175的温升为40C。 电感器为2.2uH,显示25C上升(所有转换器部件物理上都紧密且热耦合)。

无负载时的温升是不可接受的。

原因可能是转换器设计选择或转换器行为的哪些方面?

(波形测量尚不可用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    如果没有看到任何热图波形等,很难说出可能是什么问题。我认为应该检查转换器的操作,以确保它正常切换。 对于此SW1,SW2,应检查电感器电流波形。

    27.5VOUT的2.2uH似乎较低。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一个使用3.3uH电感器的早期版本的设计,空载加热只是几度(如果是这样)。

    2.2uH值来自LM5175数据表电感器选择段,其中讨论了降压和升压电感器的备选方案。 根据我们的应用值,降压电感器是最大的,计算结果接近2.2uH。

    考虑到症状(感应器核心损失/发热),我怀疑2.2uH太小。

    转换器输出行为(稳态,乍一看)在5A输出时正常。