This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175 EMI测量

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572668/lm5175-lm5175-emi-measurements

部件号:LM5175

嘿,

我想设计用于5..20V输入和8V 4A输出的降压-升压转换器。 是否有人对LM5175 EVM或一些简单的电路板进行EMI测量? 在升压模式下,反向恢复电流是否会出现问题?
我是否应该使用2级LC进行汽车设计?
主板应只包含LM5175,因此没有任何其他放射发射体。

非常感谢您分享您的经验
弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Franz,

    LM5175的EMI特征应类似于12-13VIN,8VOUT的降压转换器。 因此,输入滤波器设计应类似于降压转换器。

    此致