This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:CT规格

Guru**** 2457330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573000/tps3808-ct-specs

部件号:TPS3808

您好,

我想知道如何理解TPS3808-Q1的CT规格

  • 根据数据表的第6页,CT = 100 pF的/reset延迟时间范围为0.75 到1.75 ms,而CT = 180 nF时从0.7 到1.7 ms。 即使CT值变化近三位,延迟时间是否真的保持接近?
  • 重置延迟时间规格的温度范围的条件是什么?

此致,
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田真一

    CT = 100 pF将延迟设置为~1ms,CT = 180 nF将延迟设置为~1s。 如果您注意到,当您查看TPS3808数据表的表7.6 中的单位列时,数据表中的数据表是正确的: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3808.pdf ,但TPS3808-Q1数据表中的单位列是不正确的: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3808-q1.pdf 。非常感谢您指出此错误! 我将努力尽快纠正这一错误。

    1.延迟遵循第8.3 节中的公式。2:延迟(s)= CT (nF)/ 175 + 0.5x10^-3 (s)

    2. EC表中的典型值为Tj = 25C时,但 EC表中的最小/最大范围是整个工作温度范围。

    我希望这能有所帮助! 如果您还有其他问题,请告诉我。

    -Michael