This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5218万:如何延迟PMIC启动计时

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572509/tps65218-how-to-delay-pmic-boot-timing

部件号:TPS6.5218万
主题中讨论的其它部件:AM3354,, SN74LVC1G3157

您好,

我的客户考虑将TPS6.5218万与AM3354配合使用。

TPS6.5218万和AM3354位于同一电路板(图形板)中。 但系统电源电路位于另一个主板(主板)中。

客户希望在为PMIC提供系统电源后延迟PMIC引导计时。   用于进行延迟计时 的信号仅来自主板的XPOR。  XPOR信号为3.3V且低激活。

我知道PB和PWR_EN信号可用于更改TPS6.5218万启动计时。 但是,在下降的过程中,需要使用PB输入。 但XPOR是上升边缘(L --> H)。 因此PB输入无法使用。

PWR_EN输入也连接到AM3354。 所以PWR_EN也不能使用。

您是否有延迟PMIC启动时间的想法?  所以 我有一个问题。 XPOR信号是否可以连接到IN_Bias引脚? 如果这是可能的话,PMIC启动时间可能会被XPOR延迟。

但IN_BIAS引脚用于Power。 XPOR信号为3.3V。 是否可以用于IN_BIAS引脚?

请告诉我。

感谢您的快速回复。

此致,

Michi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michi,
    我们有一个关于拖延的问题。 准备就绪时,是否需要等待时间让处理器联机以启动PMIC?

    如果处理器正在使用PWR_EN,那么您不能在PWR_EN引脚上添加上拉电阻和电容器以使电源延迟,这与POR输入类似。 当处理器联机时,其推/拉输出将覆盖RC。

    任何其他意见以帮助我们了解延误,延误原因和延误所需的时间,都将有所帮助。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Gordon-San:

    感谢您的快速回复。

    AM3354需要延迟才能与主处理器同步(它位于主板上,而不是图形板上)。 唯一的触发信号是XPOR (开机重置)。 它从主板到图形板(AM3354板)。 因此,客户希望使用XPOR信号。  我的客户的问题是否清晰?

    请再次给我您的建议。

    此致,

    Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michi,
    我想我理解你的问题。 我会询问团队,看看是否有人对如何实施这一计划有任何想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michi,
    请查看部件号SN74LVC1G3157。 这是SPDT模拟开关。
    将TPS6.5218万 PWR_EN连接到引脚A。引脚B1连接到GND。 插脚B2至AM3354。 引脚S至XPOR。

    当XPOR为低时,PWR_EN保持为低电平。 当XPOR保持高位时,PWR_EN连接到AM3354。

    将其视为主控制器可将其保持在低位或将控制权移交给AM3354。

    我认为这可以解决您的问题。 如果您有任何其他问题,或者您想寻找替代解决方案,请告诉我。