This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:电感器的饱和电流

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573010/lp8860-q1-a-saturation-current-of-an-inductor

部件号:LP8860-Q1

您好,

我的客户正在选择LP8860-Q1的外部组件。

µH µH数据显示:"对于大多数应用,建议使用饱和电流额定值至少为9 A的22 μ A至33 μ A电感器"。

但是,该EVM实施的电感器的饱和电流额定值为5.5A,如下所指。

 他们想要一个类似或更小的电感器。

在以下条件下,允许的饱和电流额定值是多少?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi,

    我将把这个主题从汽车论坛移到LED论坛。 此设备受LED团队支持,他们应该能够从LED论坛更好地回答此问题。

    此致,
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我们的原始设计,所以我不知道为什么EVM使用5.5A电感器,但我猜5.5A可以覆盖大多数客户应用条件。 9A似乎是最大转化率的极端情况。

    根据您的应用程序条件,考虑到变化,Isat可能低至3A。 但我建议使用更大一点的封装(可能是更高的Isat)以在高SW频率下散热电感器上的热累积。