This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:可调节的最大LED电流

Guru**** 2366530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573023/lp8860-q1-adjustoment-max-led-current

部件号:LP8860-Q1

您好,

我的客户认为,如果LDC的亮度分散,他们可以调整最大LED电流。

除了设置DRV_LED_CURRENT_Scale之外,是否有其他方法可以调整最大LED电流?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi,

    我将把这个主题从汽车论坛移到LED论坛。 此设备受LED团队支持,他们应该能够从LED论坛更好地回答此问题。

    此致,
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以更改连接到ISET引脚的Riset值。

    除寄存器部分之外的简化方程式如下所示。 如数据表中所示,Rised = 3000*VBG/Riset。 VBG = 1.2V

    但LED驱动器的输出电流仍限制为设备的最大电流(不是EEPROM寄存器设置的值)。