This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3691:LM3691可调输出

Guru**** 2534120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572387/lm3691-lm3691-adjustable-output

部件号:LM3691

您好,

我需要创建0.8V输出。    是否可以使用0.75 设备上的反馈电阻器来生成所需的输出电压?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,

    期待得到答复。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是理想的,因为此设备不是为调节输出而设计的。但是,由于您只想移动0.5V,所以应该可以,我只能想,由于R容差不同,输出精度可能会变得更差。