This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万-R1:BQ7.693万 AFE操作和电量监测计配套件-电池电压不良?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573048/bq78350-r1-bq76930-afe-operation-and-gas-gauge-companion---bad-cell-voltages

部件号:BQ7.835万-R1

这里是大学学生,

如有必要,我可以发布所有示意图和布局。 我之前在这里发布过,我认为硬件是令人满意的。
因为我还是一个学生,所以我正在尽力减轻任何额外的费用。 EV2300美元。

我正在从I2C线路上运行来自Silicon Labs BLE113的通信,我似乎正在获得良好的ACK和偶尔的NAK (参见以下数据)

以下是一些问题/备注:

1.仔细检查,一切都在小恩甸吗? 读取和写入时,先发送和接收低字节?

2.我只得到4个单元的电压,我认为这些电压并不准确-目前我只是尝试从ADC获取数据。 (请注意,工作正常的10s电池组连接到AFE)

3.请注意,在电池状态寄存器中,我收到“未知错误”- 0x03 - EC

4.我认为我从AFE寄存器读取的字节数不正确,而且我不太熟悉“技术参考”中DF寄存器之前提到的“字符串格式”。

请查看DF设置和下面的寄存器。

包括所有状态寄存器,PF警报,制造状态等

e2e.ti.com/.../Registers_5F00_2_2D00_8_2D00_17.pdf

我们非常感谢任何人能够提供的任何帮助。 现在我被困住了!