This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS65.9037万:TPS659.0376万ZWSR/TPS6590377ZWSR SMPS9659.0377万 SMPS9输出3.3V

Guru**** 2455690 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572841/linux-tps659037-tps6590376zwsr-tps6590377zwsr-smps9-output-3-3v

部件号:TPS65.9037万
主题中讨论的其他部件:AM5728

工具/软件:Linux

我现在正在开发AM5728,PMIC工作不正常,使用TPS659.0376万ZWSR芯片,SMPS9 3.3V输出现在不工作,测量电压为1.37V (电压可能是其它SMPS上的外设泄漏),输出电压正常(仅+VDD_MPU SMPS1,+VDD_DSP SMPS5, 请勿工作)。

 我使用参考原理图的5V电源,需要使用TPS659.0377万ZWSR?

 

下面是我的PMIC示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wei,

    您显示的方框图适用于TPS659.0377万,但您需要指出的是,您的主板上正在使用TPS659.0376万。  我希望这是您问题的根源。  在TPS659.0376万 (用户指南中的图1)中,您将看到SMPS7和SMPS9未连接,因为它们保持关闭状态。  我希望如果您使用TPS659.0377万更换您的设备,那么您将看到SMPS9以预期的3.3V的电压工作。

    请注意,如果您使用TPS659.0377万,SMPS7在默认情况下处于启用状态。  在这种情况下,我建议将SMPS7_fdbk接地,因为在SMPS7处于活动状态时浮动它会导致异常切换。

    关于SMPS1和SMPS5,它们都是SMPS12和SMPS45的双相配置的一部分。  SMPS2和SMPS4是主相,在配重负载下,只有一个相位将切换。  这就是您看到SMPS1和SMPS5关闭的原因。  但是,如果您测量组合导轨的输出电压,则应看到预期的输出电压。

    此致,
    卡尔