This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离直流-直流转换器的拓扑选择

Guru**** 2460500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572943/topology-selection-for-isolated-dc-dc-converter

主题中讨论的其他部件:PMP1.0395万

您好,

我需要设计具有以下规格的隔离直流-直流转换器:

  • 输入:24V直流
  • 输出:5V直流
  • 输出功率:250瓦
  • 输出功率模式:恒定电流,电压变化在指定限值内。
  • 用途:电化学反应器
  • 隔离:2kV交流

那么,应该选择哪种拓扑,以及是否有相同的应用说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arjun,
    请转到TI的电源参考设计区域,开始此搜索。
    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp
    单击-在页面左侧的"立即查找您的解决方案"下搜索电源参考设计参数。
    输入24V in Vin min,5V in Vout min,然后单击隔离。
    然后按输出电流从最高到最低进行排序。

    您将看到所有高功率设计上都出现正向-主动钳位-同步整流。
    这将是我为您的需求选择的拓扑。

    我们最近的在线参考设计是PMP1.0395万:
    www.ti.com/.../PMP1.0395万
    18-60VDCin,6V/31A有源锁模正向参考设计

    如果您需要进一步的帮助,请告诉我。