This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.648万:LM2.648万,VINLDO12泄漏。

Guru**** 2629085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572993/lm26480-lm26480-vinldo12-leakage

部件号:LM2.648万
主题: TPS6.24万中讨论的其它部件

您好!

我正在使用LM2.648万和TPS6.24万功率调节器。

TPS6.24万降压1提供 输出= 3.3V

LM2.648万 Bucks由5V供电,LDO由3.3V供电(来自TPS6.24万)

各种电源连接如下所示  

AVDD = 5V

VIN BUCK1 = VIN Buck2 = 5V

VINLDO12,VINLDO1,VINLDO2 = 3.3V (由TPS6.24万供电)

因此,当此设置通电时,TPS6.24万电压显示为4.2V,而不是开关式3.3V输出。

当我从VINLDO12中移除3.3V连接时,4.2V消失,TPS6.24万开始切换3.3V输出。

VIN (5V)至VINLDO12之间是否存在泄漏? 我们是否必须将VINLDO12与AVDD连接到同一电源? 请您解释一下这一点吗?  

数据表显示VINLDO12用作UVLO输入。 还有一些版本的芯片禁用了UVLO? 这与5V的VINLDO12泄漏有任何内部关系吗? 或者必须为其供电,类似于AVDD或降压输入。

感谢您的快速回复

提前感谢

此致

Abdu Samad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,LM2.648万中VDDA和VINLDO12之间有一个寄生二极管,因此您必须将它们连接到相同的输入电压。 遗憾的是,数据表不清楚。

    VINLDO12是用于内部功能(VREF,BIAS,Logic)的模拟电源。 VDDA是降压转换器的模拟电源。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela