This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825B:了解PWMI IC的数据表参数

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571513/uc3825b-understanding-datasheet-parameter-of-pwmi-ic

部件号:UC3825B

我正在尝试派生PWM调制器的传输功能和增益。 有人能解释一下PWM IC中的斜坡是如何生成的吗? 为什么在Ramp中引入1.25V DC偏移? 在数据表中,斜坡谷电压以0.7 V表示,1.25V固定偏移如何实现?

我需要我在图中指明的参数,请有人帮助我提取这些参数。 (考虑 FSW:180KHz,Dmax = 0.35)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arumugam,您能否发布指向您正在使用的数据表的链接。 TI数据表上没有显示您的图表。

    谢谢

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    比利
    请访问此链接
    www.ti.com/.../uc3825b.pdf

    上面显示的Ramp (图)不在数据表中,但是我需要这些参数(Ramp Valley,Ramp Peak,Offset,D1,D2)来进行模拟。 我不知道如何从数据表中提取这些参数,数据表中没有有关斜坡生成的信息。

    请问,它是如何生成的? 为什么包括DC偏移? 特别是如何从数据表中提取这些斜坡参数(假设:F = 180KHz,D = 0.35)?

    请解释数据表的振荡器部分。

    谢谢你Billy,

    此致,
    阿鲁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaru,图8显示了如何根据您是在电流模式还是电压模式下操作来生成斜坡。

    偏移是假定的,以确保PWM比较器输入在运算放大器的动态范围内。

    在电压模式下,Ramp电压将是振荡器电压+ 1.25V,如图8所示。 振荡器斜坡和谷电压在电气表中指定。

    在电流模式下,斜坡将取决于开关电流和感应电阻。

    谢谢

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arumugam:

    我看到您要求在LinkedIn上提供类似信息。 我希望答案有帮助,但如果不有帮助,请告诉我。