This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.416万:TPS5.416万

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572743/tps54160-tps54160

部件号:TPS5.416万

大家好,我的主板上有一个TPS5.416万为微控制器和其它外设提供+5V逻辑,TP5.416万输入的主电源为12V至38V, 输出的最大电流 不超过300mA。

在这种情况下 ,我在消声室中遇到辐射发射问题,我可以减慢MOSFET的切换前端,并与自举电容电阻串联? 100nF,22欧姆? 串联电阻没有最大限制?,我检查了电容器的电压,与无电阻(6,2V)的外壳相比没有变化,在这种情况下,上升时间从6ns变为11ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有任何硬数据。 我不愿意超过20欧姆。 这对您有效吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用22R进行测试,引脚10上有一个探针插件,我看到上升时间从6ns增加到11ns,下降时间从28ns减少到27ns,电容器的压降相同,效率从83, 3 % 降低到80 % ; 使用示波器观察到120MHz的FFT,报告下降10dB,非常有趣,现在我使用33R进行测试,仅验证是否有最佳结果,但我认为停止在22R (商业价值)。