This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万:带bq2.4773万充电器IC的CAN BQ3.411万

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572688/bq34110-can-bq34110-with-bq24773-charger-ic

部件号:BQ3.411万
主题中讨论的其他部件:BQ2.4773万

我正在设计一款具有内置电池和充电电路的产品。 我正在使用bq2.4773万  为4x LifeFePO4系列电池充电,并希望在设计中添加燃油表。 BQ3.411万是否可以与充电器IC配合使用? 或者是否有更好的方法来评估蓄电池电量?

谢谢,Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq3.411万不支持将充电电流和充电电压发送到智能充电器的广播模式。 它确实提供了这些参数作为主机可以读取的I2C命令。 主机可能能够使用此数据来控制智能充电器。 仪表在电池组充电时监测电压,并可在达到充电端接后设置一个标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Thomas,我在设备中有一个主机处理器,我可以用它来控制BQ2.4773万并读取BQ3.411万寄存器。