This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.117万-Q1:参考电压准确度和漂移

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572296/tps61170-q1-vref-accuracy-and-drift

部件号:TPS6.117万-Q1

尊敬的支持团队:

我需要更好地了解TPS6.117万-Q1的VREF漂移。 在我们的数据表中,我们指定了@ Vin=3,6V,CRTL=Vin,VREF (1204Vmin,  1,29Vtyp,1254Vmax)。

使用案例为Vin = 5,4V,CRTL = 2,5V PWM @ 100kHz。 需要以下信息:

1) VREF最小最大值@ 5,4V,如果CTRL信号影响它有什么影响?

2)这只是初始精度还是 包括温度过高漂移,如果不是,温度过高漂移是什么?

3)   初始准确度和漂移对最小值最大值有何影响?

4) 多个部件之间的温度漂移是否始终为正或负?

5)在室温到85°C的范围内,温度漂移是否可以线性近似?

6)漂移是否已考虑长期稳定性? 或者我们必须为长期漂移增加利润?

非常感谢

卢茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


    我的答复如下:
    Vref与CTRL信号无关。 参考电压精度已包括温度上的漂移。 不同零件在不同温度下的"参考值差异"将不会保持相同,它会发生少许变化,它是"近似"线性的,而只是"近似"。 漂移考虑了长期稳定性。


    请您与我们分享详细的申请信息吗? 喜欢哪种设备? 哪家公司?销量? MP schedule?您可以通过电子邮件将信息发送给我,我的电子邮件地址是helen-chen@ti.com