This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.594万-Q1:输出引脚外部电容

Guru**** 2813285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572653/tps25940-q1-out-pin-external-capacitance

部件号:TPS2.594万-Q1

您好,

我们收到了客户关于TPS2.594万-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
根据数据表,建议的输出引脚电容最小为0.1uF。 为什么需要此电容器?
我们 的客户正在考虑不使用外部电容器的输出引脚。

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo,您好!

    我要将其移至负载开关论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo,您好!

    该器件测量Vin,Vout的反向电流阻隔功能(请参阅数据表中的功能方框图)。 要进行无噪声测量,建议输出引脚处的电容至少为0.1uF。 电容还有助于吸收输出端快速变化的电压瞬变,这可能在任何故障事件的设备切断期间发生。

    谢谢
    Rakesh