This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.109万:使用电池充电IC和太阳能降压转换器的TPS6.109万升压转换器烧坏

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572223/tps61090-tps61090-boost-converter-burn-out-with-battery-charging-ic-and-solar-buck-convertor

部件号:TPS6.109万
主题中讨论的其他部件: TPS6.1092万

您好,Freaks:

我正在使用TPS6.109万直流至直流升压转换器从 3.7V锂离子电池(3.7V/7800mah锂离子电池)获得+5V电压。 我按照设计指南制作了分线板,它对我来说很有效。因为我从3.7V电池获得了5V增压o\p。 这里我要附上它的原理图和电路板file.e2e.ti.com/.../0042.TPS61092.rar</s>6.1092万  

现在问题是,要给电池充电,我使用 的是MCP7.3833万锂离子电池充电IC,来自微芯片。 电池正在从具有10V和500mA电流的太阳能电池充电,在电池盒IC和太阳能电池之间,我使用AP1509 +5V降压转换器IC (因为MCP7.3833万的最大电压为6V i\p)。 当我在中断电路板上设置所有三种组合时,TPS6.109万会耗尽, 但当我将太阳能降压转换器和MCP7.3833万组合在一起时,它可以为电池充电,没有任何问题!!

当我将所有三个设置组合在一个板上时出现问题

以下是 所有三种设置的原理图和电路板文件

e2e.ti.com/.../Power-Supply.rar

这里有人能帮我吗

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    抱歉,我无法打开原理图文件。您能否共享原理图的PDF版本? 另请分享丝网印刷层的PDF版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    这里我要连接用于单TPS6.109万升压 电路的分路板,这对我来说很有效,我从3.7V锂离子电池获得+5V电压

    e2e.ti.com/.../TPS6.109万.rar

    但是,只有当我集成了我的电源部分,即AP1509降压转换器(从太阳能电池获得+5V),MCP7.3833万 (电池充电IC) 和升压TPS6.109万的组合时,才会出现此问题

    以下是电源部分的详细信息

    e2e.ti.com/.../power.rar

    欢迎各位提出建议

    谢谢..

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. VOUT和GND引脚之间需要2.2uF陶瓷电容器。此陶瓷电容器对于升压转换器至关重要
    2. 2.2uF陶瓷电容器的布局应靠近IC。否则,如果SW引脚处出现电压峰值,设备可能会损坏。请参阅PCB布局的应用说明"www.ti.com/.../slva773.pdf"
    3.应用EVM作为参考。您实际上可以尝试将EVM连接到系统板,以检查此器件在系统中是否可以与配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵回复

    我会尽快尝试更新...