This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.321万A:软启动

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572324/tps563210a-soft-start

部件号:TPS56.321万A

您好,

我们收到了客户关于TPS56.321万A的问题。
请帮帮我们。

[问题]
数据表图43中有启动波形。 在这种情况下,CSS的值是多少?
根据图32,我们认为CSS为8200 pF。 因此他们按方程式(1)计算TSS。 结果为900美元。
他们认为波形与计算值的作用不大。

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-san,您好!

    测量软启动时间的正确方法是在输出电压波形上从10 % 到90 %。  

    当输出电压接近其目标值时,内部参考电压将从VSS切换到参考电压,因此输出电压和VFB不会随原始斜率增加。

    因此,如果我们测量从0到100 % 输出的ss时间,该值将大于预期值。 谢谢。

    最佳,

    安东尼