This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7524万A-Q1:FSW 100kHz时的电流规格

Guru**** 2504125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572277/ucc27524a-q1-the-spec-of-current-at-fsw-100khz

部件号:UCC2.7524万A-Q1

尊敬的专家:

我的客户想知道 100kHz时ISNK/SRC (汇/源峰值电流)的规格。

数据表仅描述1kHz时的情况,而不描述100kHz时的情况

请问您有什么建议?

此时,客户正在使用UCC2.7524万A-Q1进行测试,设备偶尔损坏。

条件如下所示

FSW=100KHz,VDD=12V,门电阻4.7欧姆,Qg (最大)=270nC,Ciss (最大)=2.19万pF

客户正在考虑这似乎是导致过电流的原因。  

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信一

    我很遗憾听到您的客户发现UCC2.7524万A-Q1驱动器出现故障。 您提供的条件在设备的能力范围内。 通过数据表方程(2)和(4)进行检查,功率耗散计算得出~0.32W。 考虑到外部4.7欧姆栅驱动电阻,IC消耗的功率甚至更低(eq 6)。 这些操作级别对于设备是安全的。

    如果输出或OUTB对电源或GND短路(可能是由于MOSFET故障),则最有可能发生过电流事件。 MOSFET是否在客户的应用中出现故障?

    最好有更多有关电路的信息来帮助调试此问题。 如何使用UCC2.7524万A-Q1? 是否使用了两个输出? 独立或并行? 使用的是设备的哪个软件包?

    最后,输入/输出信号的波形也有助于诊断此行为。

    此致,

    -Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的丹尼尔

    感谢您的回复。

    我会将您的建议发送给他。

    我还尝试获取原理图和波形以及反馈。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一