This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.847万:路由TPS6.847万所需的层

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572543/tps68470-layer-needed-to-route-tps68470

部件号:TPS6.847万

大家好,

是否可以在4层PCB中路由TPS6.847万 IC?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼
    可以在4层上路由TPS6.847万。 理论上,您将最大行数或列数除以2。 这将让您很好地了解您需要多少层。在这种情况下,球栅阵列为8x7。 (8/2=4)您需要使用一些高密度技术来实现此功能,例如使用盲孔。 盲孔可能会增加主板的成本,因此请咨询主板制造商以确定影响。 在许多情况下,成本微不足道。 如果您需要更多信息,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gordon,
    非常感谢您的回复,这对我帮助很大。