This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LP5562:引擎的负载LED模式问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572836/linux-lp5562-issue-of-load-led-pattern-to-engine

部件号:LP5562

工具/软件:Linux

你(们)好

我使用 了用于 RGBW LED驱动器的LP5562。 我可以通过I2C PWM模式来控制它。 但我无法将模式加载到SRAM中。

我读回SRAM。 这都是"0x00",不知道为什么。我已将OP_MODE设置为加载程序,如所述数据表。

我按照数据表的示例加载模式,但在我从0x10~0x19读取SRAM后,它全部为零,并且Engine1~3的启用寄存器都是“00B”(保持)状态,即使我将它更改为“10b”。

有人能帮我弄清楚原因是什么吗? 非常感谢。

BR, Jerry,