This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:模拟调光是否可行?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, LM3405A, LM3405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572666/lm3410-analog-dimming-possible

部件号:LM3410
主题中讨论的其它部件: LM3405ALM3405

 是否可以通过在反馈中添加模拟偏移来创建LM3410模拟调光?

(请参阅随附的草图)

LM3405A降压功能可以通过这种方式处理,但启动时会出现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这是使用此设备进行模拟调暗的有效方法。 我没有尝试过,但这是许多设备常用的方法,大多数设备都没有启动问题。 如果遇到该问题,LM3405可能会出现,这是一个很好的了解。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将测试我刚刚制作的LM3410设计。
    I2C控制的灯驱动器应该变得简单。
    数字电位计,带电压参考的OP和Creap开关控制器。 然后工作完成;)
    如果您在I2C控制的灯驱动器上使用Google,那么您既不是一个孩子,也不是一名设计工程师;)

    关于LM3405和FB-offset的电流控制...
    在EN/DIN设置为高之前不要应用FB-offset,这样您就不会遇到问题。
    错误放大器或触发器中的一些内部秘密永远不会只通过块图来发现...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到这种情况。 它可能取决于所有内部时间,而您在结构图中看不到这些时间。 我确信,如果您的电流感应节点已经偏置,那么某些器件在内部参考电压尚未满电压的情况下读取电流感应电压时,可能会检测到并过电流情况或这种性质的情况。 始终最好进行测试,并且始终最好进行顺序排序,以防万一您使用LM3405时发生这种情况。 但是,许多设备具有不同的计时,即使预偏置也能正常工作。

    此致,

    彩色