This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1194万:TPS6.1194万故障引脚操作

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571697/tps61194-tps61194-fault-pin-operation

部件号:TPS6.1194万

我正在验证背光驱动器的性能是否与输出短路有关,但其行为不符合预期。  测试案例假定正极输出(VOUT)与负极输出(OUT1-4)短路。

 

我们的期望:

1)     我们将VOUT缩短为OUT1-4。

2)     OUT1-4电压开始上升到VOUT水平。

3)     触发短路LED故障。

4)     切换EN引脚后,背光驱动器恢复。

 

我们所看到的:

1)     我们将VOUT缩短为OUT1-4。

2)     OUT1-4开始上升到VOUT水平。

3)     故障引脚未触发,OUT1-4完全上升至VOUT。

4)     VOUT和OUT1-4衰减至VIN级别(切换停止)。

5)     切换EN引脚后,背光驱动器恢复。

 

数据表将短路LED故障描述为:

“如果一个或多个电流接收器的电压高于短路字符串检测级别至少有一个OUTx电压在余量窗口内,则检测到。”

 

在本例中,我们只有1个LED串,因此没有“余量窗口内的电压”。  我看不到这种情景的任何描述,您是否能够对此做出一些说明?  我们主要担心的是,故障针脚未触发,这让我们担心背光驱动器不会将其视为故障状态。

-Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    感谢您的详细说明。 要检测LED短路,TPS6.1194万要求至少有一个通道处于良好的工作状态,即至少一个通道的OUTx引脚上的电压介于低比较器和中比较器电平之间。 因此,不幸的是,使用单个LED串,部件将无法检测LED短路情况,因此不会通过故障信号报告。

    此致,

    辽卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么...让我问一下,LP8861是否会这样做?  我正在请求访问数据表,但还没有;但是,'要点'项目将OCP视为与TPS6.1194万的区别;该部件是否实际检测到这是故障,或者可能是该系列中的另一个故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,该系列中的当前零件都不会检测到您描述为故障的情况(包括LP8861)。

    此致,
    辽卡