This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM137:LM137

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM137, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572627/webench-tools-lm137-lm137

部件号:LM137
在“线程: LM317”中讨论的其它部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

按照LM137的说明,它具有可调节的输出范围- 1.2 至-37V。 对于我的其中一个IC,DI需要-0.55V,因此LM137的输出后面可能会有二极管,以获得-0.55V。

或任何其他电压调节器,可提供0V 至-1V的范围,最小电流为250mA。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负电压调节器选件的选择有限。

    只要 电压精度不 是高优先级,您建议插入一个串联LM137输出的二极管,以通过一个二极管降低电压,这是可以的。

    如果有+1.2V可用,则可能会将LM137 ADJ引脚引用到该点,从而提供偏移。 当然,这增加了电路 的复杂性。

    LM317数据表中介绍了此偏移方案的概念,只需对其进行修改即可支持负LM137。

    请参阅... 图12. 0-V至30V调节器电路

    www.ti.com/.../lm317.pdf