This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ76PL455EVM-GUI-SW:用于Linux OS的GUI软件?

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572790/linux-bq76pl455evm-gui-sw-gui-software-for-linux-os

部件号:BQ76PL455EVM-GUI-SW
主题中讨论的其他部件:BQ76PL455EVM

工具/软件:Linux

您好,


BQ76PL455EVM的GUI软件是否退出用于Linux操作系统?

或者是否可以在Linux上运行该软件?

感谢我们的帮助

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    遗憾的是,该 软件的Linux版本 不存在。 您可以 考虑使用运行Windows的虚拟机,并通过该操作使用GUI。