This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:完全充电(FC)和终止充电(TC)/完全放电(FD)和终止放电(TD)之间有何区别?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571191/bq40z50-r1-what-is-difference-between-fully-charge-fc-and-terminate-charge-tc-fully-discharge-fd-and-terminate-discharge-td

部件号:BQ40Z50-R1

大家好,我有一些关于BQ40Z50-R1的问题。

1. 完全充电(FC)与终止充电(TC)/完全放电(FD)和终止放电(TD)有何区别?

如何 确定FC/TC,FD/TD的电压阈值?

3.如何确定“封装电阻”等电阻器配置值? 有导游吗?

4.在我的应用程序中,只需要4个LED。 我能否获得4个LED应用的参考原理图?

Chulwoo Park  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 请浏览其TRM的章节4.7 ,其中提供了设置和清除时间的详细说明,请参阅。
    2. 通常,RSOC用于清除FC/TC (~95 98 %)和FD/TD (~5 10 %)以及设置FD/TD (通常为0 %)。  通常使用有效的充电终止来设置TC/FC。
    3. 通常只能在使用涡轮模式时使用Pack电阻。 SLUA803 (Turbo Mode App Note [涡轮模式应用程序注释])中介绍了如何测量和设置此功能。
    4. 相同的参考原理图可在不使用第5个LED的情况下使用,LED4和ELD5的阈值可在设置中保持相同,以便仅使用4个LED。 4个和5个LED之间的亮度略有差异,但应该不明显。

      谢谢!

      Phil