This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.7341万-Q1:示意图审核请求

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572457/lm27341-q1-schematic-review-request

部件号:LM2.7341万-Q1
在“线程:LM2.7341万”中讨论的其它部件

您好,

我目前正在进行设计,希望使用LM2.7341万-Q1 生成6.5V电压轨来驱动LED。

以下是一些要求:

输入:9-18V;输出:最大6.5V@1A。

我设计的原理图如下:

如果您对上述示意图有任何建议,请告诉我。

谢谢。

肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenneth:

    在原理图上添加以下注释:

    1. 为了正常工作,您需要在原理图上添加除C15之外的二极管。 与C15连接的二极管应为内部N MOS开关生成栅极驱动电压。 有关产生栅极驱动电压的各种方法,请参阅设备数据表。
    2. 增加电感值。 建议 值为22uH

    我建议使用WebBench在线设计工具来验证设计假设和解决方案。

    希望这有所帮助。

    此致

    Brani