This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:关于TPS7A19的输出数据

Guru**** 2509475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19, LM2940C, LM2940-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572588/tps7a19-about-wout-data-for-tps7a19

部件号:TPS7A19
主题中讨论的其他部件: LM2940CLM2940-N

我有疑问。

我的客户正在考虑TPS7A19。

请告诉我这个问题。

◆问题

客户正在寻找"温度与损耗"数据。

我需要LM2940数据表第12页图23至25所示的"温度与损耗"数据。

LM2940-N/LM2940C データシート2940 データシート: 1A低压降稳压器(修订版 j)(snvs769j.pdf)
http://www.ti.com/litv/pdf/snvs769j

您是否有类似数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ozawa:

    您参考的这些曲线是从数据表的"热量信息"表中提供的信息以及数据表的"功耗和热量考虑"部分中提供的公式派生而来的。

    TPS7A19的ThetaJA为48 C/W,Tj的最大工作温度为125C。

    PD =输出电压x (输入电压-输出电压)

    TJ (最大值)= Ta + ThetaJA x PD (最大值)

    通过插入专门针对TPS7A19的信息,我们可以获得:

    125 = Ta + 48 x PD (最大)

    为PD (max)求解我们得到的公式:

    PD (最大)=(125 - Ta)/ 48

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryans回复,采用图形格式...