This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万-R1:从golden image srec中去除密封状态

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572730/bq78350-r1-remove-sealed-state-from-golden-image-srec

部件号:BQ7.835万-R1

您好,  

完成学习周期后,我们希望以srec格式创建黄金映像以供生产。

但结果是,当电池被密封时,电瓶也被密封。 表示在对芯片进行编程后,芯片将自动密封。  

从srec文件中删除封条的步骤是什么?

谢谢!
西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以创建新的golden文件。

    • 导出gg.csv文件。 使用记事本编辑文件,将周期计数寄存器设置为0,并将更新状态设置为02。
    • 对默认srec进行编程。
    • 对ChemID进行编程
    • 加载修改后的gg.csv文件
    • 导出golden srec